结果:找到"2.4G RFID标签 ",相关内容325条
- 智能电子学生卡2.4GHz考勤方案芯片
- 智能电子学生卡简介今年年初教育部发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出,学生手机有限带入校园,原则上不得将个人手机带入校园,禁止带入课堂;应设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、探索使用具备通话功能的电子学生证或提供其他家长便捷联系学生的途径等措施,解决学生与家长通话需求;加强课堂和作业管理等。 智能电子学生卡能有效解决学生无感考勤,安全定位、亲情通话,校内小额消费等问题,功能简洁高效,因此也深受家长青睐智能电子学生卡2.4G考勤应用学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台数据交...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-02-01 17:04:00
- SI24R2F+与SI24R2F资料开发对比
- SI24R2F+vsSI24R2F优化升级:·优化射频性能·增加NTC测温·增加自动唤醒间隔·优化蓝牙性能Si24R2F+是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 Si24R2F+采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 测温.2.4G.标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-02 13:55:00
- SI24R2E集成MCU2.4G内部开发资料
- Si24R1Datasheet.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 11:37:00
- SI24R2B2.4G单发技术开发资料
- SI24R2PS1.1.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 10:49:00
- Si24R2H超低功耗高性能125KHz接收与2.4GHzGFSK无线发射芯片
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 发帖人:亿胜盈科 发帖时间:2020-11-06 09:47:00
- SI24R12.4G收发一体研发经验分享
- Si24R1是一颗由深圳市动能世纪专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-14 09:28:00
- SI24R2H一款SOC2.4G内置增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能
- 1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装。Si24R2H,目前还处在内测阶段,
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-03 13:55:00
- 智慧标签方案-SI24R2E2.4G技术资料
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G有源标签芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-05-25 14:14:00
- 金航标kinghelmRFID标签在立创商城出售
- RFID标签现在已经在智能制造业生产线不可或缺,不但可以提高工作效率、增加准确性、还可以节约成本。为满足市场需求,金航标kinghelm(www.bds666.com)研发生产的RFID标签KH-RFID-23-BQ、KH-RFID-20-BQ等型号大量出售,适用于库房盘点物品定位、货架定位、衣帽查找定位、图书查找定位、档案查找定位等应用领域。金航标kinghelm产品RFID标签KH-RFID-23-BQ深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位。主要从事北斗卫星导航和物联网终...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID标签 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-03-13 16:31:00
- SI24R2E一款只要上位机编程的2.4G技术问题
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 15:39:00
返回